This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:哪个引脚为 REFOUT 和 VO 提供电流

Guru**** 2537490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243566/tps51200-which-pin-supply-current-to-refout-and-vo

器件型号:TPS51200

尊敬的 TI 支持团队:

哪个引脚将为 REFOUT 和 VO 提供电流?

I 增加了 REFOUT 的负载(0mA~10mA)、但流入 REFIN 或 VLDOIN 的电流没有增加。

此致、

下岛义史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshifumi:

    更改 REFOUT 上的负载不应影响 REFIN 电流、因为该引脚是根据输入电平驱动的、而不是根据输出上的负载驱动的。 VO 应该由 VLDOIN 供电。 更改 VO 处的负载会产生所需的效果。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    感谢您的答复。

    REFOUT 电流是多少?

    此致、

    下岛义史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shimojima Yoshifumi:

    我认为这是由内部电压基准电路提供的、但我将进一步具体说明位置/什么。 我已经联系了相应的专家,但在这里的假期将会有一个延迟。 因此、请预计我的相应回复会有延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    我了解。 我将等待您的回答。

    此致、

    下岛义史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshifumi:

    该电流应由 VIN 提供、这也可以在数据表第11页的功能方框图中大致看到。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    感谢您的答复。

    我知道 REFOUT 电流应该由 VIN 提供。

    我还有一个问题。
    当 REFOUT 电流超过约30mA 时、我确认流入 VLDOIN 或 REFIN 的输入电流出现风险。
    当 REFOUT 电流接近电流限制时、该电源是来自 VLDOIN 还是 REFIN?

    此致、

    下岛义史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shimojima Yoshifumi:

    为了更好地理解、您能告诉我在 VO / VTT 中执行此操作时会发生什么情况吗? REFOUT 驱动 VOUT、因此可能就是您看到的。 波形可能有用。 请告诉我。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    感谢您的答复。

    我很抱歉,我对第二个最后的帖子有误解。
    这可能是另一个问题。

    我会在根据需要准备一些信息后再发布一篇帖子。

    此致、

    下岛义史