This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:VIN >Vout

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS61221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247154/tps61221-vin-vout

器件型号:TPS61221
主题中讨论的其他器件:TPS61299

您好!

下面的主题说:"输出电压将跟踪输入电压。  随着 Vin 升高、Vout 会升高。  IC 上会出现电压降、该压降是负载电流的函数。"

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/33823/what-happen-if-the-input-voltage-is-higher-for-a-boost-converter?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS61221#

当 EN=高电平时、其工作原理是否相同?

如果您有像 TPS61299这样的图像、请告诉我。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie,ć

    TPS61221和 TPS61299的理论完全不同。 因此、没有像您说的那样创建图像。  

    TPS61221:Vout 跟踪 Vin、因为 MOSFET 体二极管为 N。

    TPS61299:Vout 由于降压模式而跟踪 Vin 并通过 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini-San、

    感谢您的支持。

    我了解内部结构的差异。

    另一个问题"另一个问题是、当 EN =高电平时它是否工作不变? "那又怎么样?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    221的 EN=0同样如此。 VIN- Vout=Vdiode  

    对于299、Vout 和 Vin 真正断开。