This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于触发 PD 协商的事件

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246156/tps25750-about-events-that-trigger-pd-negotiation

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队

我有一个与以下主题内容相关的新问题。
e2e.ti.com/.../4711283

(a) TPS25750D 有三种类型的配置文件设置:DRP (首选电源/受电方)、"仅受电方"和"仅供电方"。
是这样吗? (没有"什么都不做"的配置文件、对吗?)

(b)在随附的方框图中、我们正在考虑将 TPS25750D 设置为 DRP。

如果与 TPS25750D 在同一电路板上的5.0V 关闭并连接到外部 USB 设备、则 TPS25750D 将配置为接收设备。
之后、我认为即使在与 TPS25750D 相同的电路板上具有5.0V 电压、也不会发生 PD 协商。
(我知道 USB PD 协商仅在连接 USB 设备时执行一次。)
这种感觉是否正确?

(c)请告诉我、除了连接 PD PD 器件之外、是否存在其他执行 USB 协商的事件。

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (a) TPS25750D 有三种类型的配置文件设置:DRP (首选电源/接收端)、仅接收端和仅源端。
    是这样吗? (没有"什么也不做"配置文件、对吗?)

    可以。  正确。

    Unknown 说:
    如果与 TPS25750D 位于同一电路板上的5.0V 关断并连接到外部 USB 设备、TPS25750D 将被配置为接收设备。
    之后、我认为即使在与 TPS25750D 相同的电路板上具有5.0V 电压、也不会发生 PD 协商。
    (我知道 USB PD 协商仅在连接 USB 设备时执行一次。)
    这种看法是否正确?

    如果板载5V 电源不可用、则这就是电池电量耗尽的情况。   

    是否要在连接板载5V 后启动角色交换?

    (c)请告诉我除了连接 PD PD 设备之外是否有其他已执行 USB 协商的事件。

    我需要再次确认、但角色交换请求会启动 PD 协商。

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    谢谢、我有更好的理解。
    我想让你多说一点。

    (B')"电池电量耗尽配置"是我在板载5V 电源不可用且 PD 协商未完成时理解的工作方式。
    (也就是说、在本例中、我们不是指"电池电量耗尽配置"行为。)
    这种感觉是否正确?

    (C')我想知道在连接板载5V 电压后是否有方法进行电源角色交换。
    此外、假设角色不会被交换、除非提出角色交换请求、这是否安全?
    (我们希望避免意外的角色交换。)

    此致、
    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我还有一个关于(b)的问题。

    (B')即使已进行 PD 协商、是否也可以启用"电池电量耗尽配置"?
    如果这是可能的、我认为通过设置"电池电量耗尽配置"="安全模式"、即使将 TPS25750D 作为 DRP 设置、也可以禁用"受电方"路径。
    如果可能、请告诉我如何操作。

    此致、
    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (b')"电池电量耗尽配置"是我在板载5V 电源不可用且 PD 协商未完成时理解的工作方式。
    (也就是说、在本例中、我们不是指"电池电量耗尽配置"行为。)
    这种看法是否正确?

    有三种不同的无电电池配置。  对于 AlwaysEnableSink 和 SafeMode、USB PD 都处于禁用状态。  对于 NegotiateHighVoltage、PD 控制器将进入应用模式并协商高达20V 的最高合约。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25750.pdf#page=45

    (b'")是否可以启用"无电电池配置",即使已进行 PD 协商?
    如果可以、我认为通过设置"电池电量耗尽配置"="安全模式"、即使将 TPS25750D 作为 DRP 设置、也可以禁用"受电方"路径。

    否。  启动时应用电池电量耗尽配置。   

    (c')我想知道在连接板载5V 电压后是否可以进行电源角色交换。
    此外、假设角色不会被交换、除非提出角色交换请求、这是否安全?
    (我们希望避免意外的角色交换。)

    共有4CC 任务。   https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf#page=44

    您还可以使用 GPIO 事件。

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     

    谢谢您教我很多事情。

    我有更好的理解。

     

    此致、

    太郎美