This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10505:瞬态电流输送能力

Guru**** 2515185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245279/dcpa10505-transient-current-delivery-capability

器件型号:DCPA10505

您好!
我正在的应用中使用 DCPA10505P、其中电容负载可由模拟输出级驱动。 DCPA10505P 具有非常强大和准确的瞬态响应和稳定性、但是随着100nF 及以上范围内电容负载增大、DCPA10505P 的电流需求超过200mA max 的最大连续额定值。  
过流瞬变远低于~1.75A 的内部电流限制截止频率。 它的峰值为~400mA @ 100nF、具有高斯外观、时间限制为大约40us。 隔离式5V 电源轨上的压降为~ 80mV。
该电流峰值随着容性输出负载的增加而增加、压降也会增加。

数据表指定:  

我是否应该担心 DCPA10505P 内的内部 FET /变压器消耗过多的电流、TI 是否可以添加一些指导来确定此行为是否会由器件持续承受、或者我是否应该避免或限制可由该器件驱动的容性负载 模拟输出级?
非常感谢您的帮助和时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Jean

    很难说、临时过电流情况下是否可行。  

    如何考虑切换到 DCP020505 ?  DCP020505P 应满足您的要求、并且封装相似、应易于切换到。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我们使用的是 SMT 版本(DCPA10505P-U/700)。 在这方面、DPC020505未采用相同的封装外形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jean

     除了数据表中的说明、我们目前没有其他有关电流限制的信息。 因此、 我无法确定 临时过流产生的影响两个都不会。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 
    感谢您的答复。  
    在另一个与 DCPA10505P 相关的支持票证上、我们建议用于驱动变压器的内部 IC 是 SN6505。
    此 IC 使用内部 MOSFET 来驱动中心抽头变压器的两端。 内部 MOSFET 的额定电流最大为1A。
    我知道、电源合规性可能会起作用、能够保证-40°C 至105°C 温度范围内的100%输出电流、无论是来自变压器、输出二极管还是 DCPA1055内部使用的其他元件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jean

    我认为您的理解是 正确的。