This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:从输出到输入的漏电流。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247492/bq24040-leakage-current-from-output-to-input

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: TPS2116

您好!

我在~500mA 的设计中使用 BQ24040 IC 进行单节锂电池充电。 在测试电路板时、我在 IC 的输入引脚处测量了相同的电池电压(条件:未连接 USB 电源输入)。 由于存在此电压、电源多路复用器 IC (TPS2116)无法正常工作。 请查看原理图并分享您的反馈。

谢谢。此致、

塞巴斯蒂安·赛宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEBIN 先生

    原理图看起来正常。

    Unknown 说:
    我在 IC 的输入引脚测量的电池电压相同(条件:未连接 USB 电源输入)

    这将是 RAD_USB_VBUS?

    该点在测试时是否具有高阻抗、在该点连接一个下拉电阻器(10k)是否会改变行为?