This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:TPS2596的热特性

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247126/tps2596-thermal-characteristics-of-tps2596

器件型号:TPS2596
主题中讨论的其他器件:TPS2597

您好!

如果我对该器件的理解是 正确的、那么 在短路故障中器件的关断依赖于结温超过热关断温度? 这意味着它将超过额定-40C 至125C、而我希望在电子保险丝的应用中使用的元件不会超过额定温度。 在这种情况下、周围有任何电子保险丝不依赖热关断作为其机制、也不会超过其额定规格。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    每个电子保险丝都将像这样工作、电子保险丝设计为在 TSD 出现之前处理这些高瞬态温度。 您确切关心的是什么?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的回复、我担心我在使用此器件的应用中要求组件在故障条件下不超过额定温度。 因此、理想情况下、我需要某种东西:一旦短路放置在电子保险丝上、电子保险丝一旦超过电流设定点、便会关闭、可能是在短暂的延时后? 或者某个未超过器件的最大额定温度的器件。  如果你知道任何可以使用的,那将是伟大的!


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 请查看 TPS2597器件。