This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:具有 USB MCU 的 D+ D-?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247689/bq25620-d-d--with-usb-mcu

器件型号:BQ25620

我正在 实施 BQ25620、有两个关于 D+ D-的问题

问题1) D+ D-上有22 Ω 线路终端电阻器和 ESD 保护(请参阅  下面的原理图)。 这些是否会干扰  BQ25620的 DCD 或 BC 充电器检测?

问题2) D+和 D-也将连接到我的 MCU (尚未 在 下面的原理图中)。 我 计划禁用 MCU 的 USB 接口、直到 BQ25620指示它已完成检测。 将 D+和 D-连接到 BQ25620和我的 MCU 是否存在任何问题? 通常、 建议如何在  BQ25620和支持 USB 的 MCU 之间共享 D+和 D-?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.这是可能的。  

    2. 在插入 VBUS 电源时,D+/D-引脚用于检测 USB 输入电流限制。 在 充电器输入电流限制检测过程中、主机必须能够高阻态 D+/D-引脚、以便 D+/D-引脚由充电器驱动。 如果主机无法检测到 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器的 D+/D-引脚。  

    谢谢。