请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25620 我正在 实施 BQ25620、有两个关于 D+ D-的问题
问题1) D+ D-上有22 Ω 线路终端电阻器和 ESD 保护(请参阅 下面的原理图)。 这些是否会干扰 BQ25620的 DCD 或 BC 充电器检测?
问题2) D+和 D-也将连接到我的 MCU (尚未 在 下面的原理图中)。 我 计划禁用 MCU 的 USB 接口、直到 BQ25620指示它已完成检测。 将 D+和 D-连接到 BQ25620和我的 MCU 是否存在任何问题? 通常、 建议如何在 BQ25620和支持 USB 的 MCU 之间共享 D+和 D-?