This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:LM5026参考设计、PMP22075能否在输入电压为9V 时启动?

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, PMP22075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247972/lm5026-can-lm5026-reference-design-pmp22075-start-up-with-9v-input-voltage

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: PMP22075

大家好!

我的一个客户正在考虑将 LM5026用于他们的新产品。

他们也在考虑 参考 PMP22075(LM5026参考设计)。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
LM5026参考设计 PMP22075能否在输入电压为9V 时启动?

问题2.
您是否有任何 PMP22075 for PSpice for TI 的原理图数据?
他们希望使用  PSpice for TI 对该参考原理图进行仿真。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1、PMP22075由于采用 Q4和 CR12电路、可通过9V 输入电压启动。

    Q2、有 LM5026的 PSpice 模型、但我们没有对 PMP22075 PSpice 建模。