This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:输出电压调优

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247788/tps61165-q1-output-voltage-tuning

器件型号:TPS61165-Q1

您好、先生!

我们使用此部件为 LVDS 显示器提供背光电源。 因此、我们希望相同的典型值为29V。 请告诉我们如何调整输出电压。  如何计算输出电压  

谢谢

沙伊特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaithra:

    升压转换器的输出电压 等于 VFB 与 LED 两端压降之和。

    Br, Gracie