This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:电感器选择>10uH

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247892/tps61070-inductor-selection-10uh

器件型号:TPS61070

您好!

进行输入电压最小值= 1.6V、输出电压= 3V、输出电流最大值= 30mA 的设计。 根据我的计算、这要求电感器大于建议的最大值10uH。 我们应该使用10uH、还是可以超过此值并使用22uH 电感器?

谢谢。

迈克尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    我认为不可以使用22uH 电感器。 该器件可以在省电模式下运行、因此这与公式的情况不同、即 CCM 条件。 建议使用10uH 或略低的电感。