This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262:有关 LDO 的问题:并联和欠压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65262, TPS65262-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246301/tps65262-questions-about-ldos-in-parallel-and-undervoltage

器件型号:TPS65262

嗨!

有关 TPS65262中的 LDO 的两个快捷问题。 我们希望使用两个 TPS65262、但 LDO 无法提供足够的功率。 250mA、其中 LDO 最大值为200mA。 我们的想法是连接两个 LDO 的输入端、并连接两个 LDO 的输出端。

我的问题是:

1) 1)我们能否连接两个 LDO 的输入和两个 LDO 的输出? (在同一个 TPS65262芯片或不同芯片上、对我们来说都无关紧要。 根据您的建议)

2) 2)当 Vout 设置为5V 并且 LDO 输入电压低于输出电压时、LDO 的行为是什么? 它会通过吗? 直通模式非常理想、我要确保没有欠压锁定或任何特定于 LDO 的

(另一个注意事项是、我看了-1和-2版本、它们具有更大的 LDO 输出电流限值、但一个版本没有自动定序功能、而另一个版本具有过窄的 LDO VIN (5.5Vmax))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您的联系! 我会检查并尽快返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    • 不建议连接两个 LDO 的输入和两个 LDO 的输出来获得并联 LDO 、因为无法保证流入2个 LDO 的相等电流。 因此、它们不能并联使用。  如果 2个 LDO 并联使用、在 增加负载时 、它们将按以下方式工作:其中一个 LDO 将不 提供任何负载、(标记为第1个  LDO)另一个 LDO 将提供整个 负载、直到 达到其 OC 限制(标记为第2个 LDO)。  然后 Vout 会略有下降、  第一个 LDO 将开始提供负载以保持 Vout、当两个 LDO 都达到 OC 限制时、输出将关闭。
    • 请找出 TPS65262、2-1、2-2之间的区别如下:

    如果有任何不明确的地方、敬请告知。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法确定在2个 LDO 中流动的等价电流

    为什么会这样呢? 我猜想通流元件的压降可能会因制造工艺的不同芯片而有所不同。 因此、流经一个 LDO 的电流比另一个 LDO 的电流大。  

    如果有足够的余量、我认为这应该没问题。 是否能够在两个评估板上并联测试?  

    (假设我们的负载 是150mA 最大值、使用第一个芯片的 LDO2与第二个芯片的 LDO2并联、这将允许200mA 并联最大值。 这对我来说是可以的。)

    Unknown 说:
    2)当输出电压设置为5V 且 LDO 输入电压低于输出电压时、LDO 的行为是什么? 它会通过吗? 直通是理想的,我要确保没有欠压锁定或任何特定于 LDO 的东西

    您也能对此发表评论吗?  

    谢谢。

    卡梅伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我很快就可以向您分享基于 EVM 板的基准测试结果。谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lucia、关于并联的 LDO、我还做了进一步的挖掘。

    有关并联 LDO 的不相关应用手册在 LDO 输出端使用镇流电阻器、以确保流经它们的电流保持一致。 就我个人而言、我以前从来没有使用过这些镇流电阻器、它看起来像一个我会向客户建议的解决方案。

    (https://www.ti.com/lit/ug/tiducs7/tiducs7.pdf)

    感谢您在实验室工作、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您分享此应用手册。

    2) 2)当 Vout 设置为5V 并且 LDO 输入电压低于输出电压时、LDO 的行为是什么? 它会通过吗? 直通模式非常理想、我要确保没有欠压锁定或任何特定于 LDO 的东西。 --它是通过。 请允许我知道你需要过人行为的原因。

    顺便说一下、我仍然在 EVM 上做有关并联 LDO 的测量。 很快就会给您反馈。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    有关两个并联 LDO 的 EVM 基准测试结果、请参阅以下所示的反馈:

    (1)正如您从上面的 EVM 原理图中看到的、LOUT1和 LOUT2均设置为5V 输出电压。 连接 LVIN1和 LVIN2、连接 LDO1的输出和 LDO2的输出。

    (2) 增加负载时、LDO1不 提供任何负载、LDO2将提供整个 负载、直到 达到其 OC 限制(LDO2典型 OC 为180mA)。 这意味着当负载< 180mA 时、负载电流全部由 LDO2提供、输出电压约为5.01V。 当负载电流> 180mA 时、会触发 LDO2过流、输出电压将略微下降(输出电压约为4.97V)、并且 LDO1将开始提供负载以保持输出电压。 当两个 LDO 都达到 OC 限制(LDO1 OC 典型值为330mA)时、输出将关断。 这是 EVM 的行为、  无法保证其在两个 LDO 中的电流相等。 这就是我们不推荐使用它的原因。

    (3)客户是否可以使用 TPS65262-1/-2? LDO 输出电流是它们的300mA。

    谢谢! 如有任何不明确之处、敬请告知。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lucia、

    遗憾的是、我们之所以坚持使用空白版本、是因为-1版本具有太窄的 LDO 输入电压。 -2版本没有自动定序功能。  

    我们要研究的想法是 并联使用2个 TPS65262。 因此、LDO1与另一个具有输出端上的镇流电阻器的 LDO1并联。 我不明白这在镇流电阻器足够大的情况下不起作用的原因:

     

    请问您需要密码行为的原因是什么。

    这是一个飞机驾驶舱中的产品。 如果飞机功率损失、它们需要在一定时间内提供电力。 为了实现这一点、它们有一个很大的电容器组。 LDO 通过是理想行为、因为当电容器组清空并通过 LDO 时、其系统将在5.0V 漏电至4.5V 的电压下继续运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    • 感谢您对他们无法选择-1和-2的原因的反馈。
    • 您是否还要向我介绍此要求? 系统输入电压范围是多少? 需要多少个降压转换器电源轨和 LDO 电源轨? 每个电源轨的负载电流要求是什么? 非常感谢您与我分享一个方框图。 如果您更喜欢通过电子邮件交流、也可以向我发送电子邮件(lucia-gao@ti.com)。  
    • 对于您上面提到的有关如何并联的方法、我不确定 TPS65262是否也可以这种方式工作、但我可以检查 EVM 板。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚