This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:建议 IN+和 IN-使用单端转差分器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247467/ucc21750-recommendation-of-single-end-to-differential-device-for-in-and-in-

器件型号:UCC21750

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC21750、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

当同时使用 IN+(10PIN)和 IN-(11PIN)时、
我们正在考虑使用控制板(微型计算机)侧的单端输出、通过差动驱动器将其转换为差动驱动器、并将其提供给 IN+和 IN-。

如果可能、您能否告诉我们建议使用的单端至差分器件。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    IN+和 IN-输入不是差分输入、它们是针对 GND 的单端输入。 请查看器件功能模式表(数据表的第8.4节)、了解 INP、INN 以及 OUTH/L 状态的其他情况。

    谢谢

    萨西