This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:PSpice 仿真

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243930/lm338-pspice-simulation

器件型号:LM338
主题中讨论的其他器件:LM317

您好、我尝试使用 PSpice 运行此电路、但未获得所需的输出电流、即1A。 可以帮帮我吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nurul:

    您好像在尝试在数据表中对该电路进行仿真。  该电路的输出介于 LM338和 LM317之间、下图中标记为 Iout。  您不应该期望1A 的电流流经 R3。  R3 = 120欧姆、内部基准为1.24V。  因此、您应该预计 R3上的10mA。  因此、尽管 Iout 节点上存在电压、LM317都会灌入恒定10mA、从而使 LM338保持正确调节、因为 LM338具有10mA 的最小负载电流要求(最坏情况)。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯蒂芬,谢谢你回答我的问题。 我已经尝试用负载(一个12V 锂离子电池)模拟同一个电路、并使用电阻器和电容器对其进行了构造。 但是、我仍然没有获得1A 作为输出电流。 您能否告诉我、我在电路的哪一部分出了问题? 提前感谢您!
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nurul:

    您需要 V1使用直流电源、而不是交流电源。  如果您将直流电源设置为大约10V、那么您需要在仿真中将 R5配置为不大于(Vin - 3)/ 1A =(10V - 3V)/ 1A = 7 Ω。  您应该不需要 R6电阻器、您可以将其删除。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否正确执行了该操作? 但是我还是没有得到1A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下操作:

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、我已经将电阻器的值更改为7欧姆、但仍然无法获得期望的结果。 你有什么建议?

    在我尝试为电池充电时、负载应该是12v 的电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 R2 = 1.05欧姆、查看是否起作用。

    谢谢。

    斯蒂芬