This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在 BQ76952中使用主动电池平衡

Guru**** 2441730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, EMB1428Q, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245604/bq76952-use-active-cell-balancing-with-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: EMB1428QBQ79616

大家好!

我们将计划对 BQ76952使用主动电池平衡技术。

我们是否可以将主动电池平衡功能与 BQ76952 16S 40A 60A 和100A 设计结合使用? 目前我们用于被动电池单元平衡。

请分享有用的应用手册  

请提供您感兴趣的评论。

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardik:

    BQ76952器件当前不支持主动电池平衡、仅支持被动电池平衡。 如果您希望执行主动电池平衡、可能有必要查看第二个芯片来处理 EMB1428Q 等方面或类似的另一个芯片。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asher  

    非常感谢     您的 明智 评论。
     分享         提到的此芯片的支持文档 、并      16S  电池 平衡中使用 EMB1428Q 芯片。  
    由于     处于    开发阶段、   现在我来说明一下。
       任何 问题、请 联系   我。

    哈迪克·贾尼   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardik:

    没有任何官方文档显示 BQ76952及 EMB1428Q  芯片。 然而、您值得查看 针对此芯片的有源芯片组参考设计指南。 它将帮助指导您了解如何使用 EMB1428Q 进行设计。 此外、如需了解使用 BQ76952的参考设计、请访问: https://www.ti.com/product/BQ76952#reference-designs。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asher:

    我打算使用 BQ79616来被动地平衡电池、但平衡电流限制(240 mA)太低、无法使用。 因此、我 想使用一种能够 在较高电流下进行平衡的平衡方法。 EMB1428Q 需要外部 FET、我可以根据要求进行选择、 您认为我 也可以使用此芯片吗?

    此致、

    吉尔埃尔梅·皮萨亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guilherme:

    由于您的问题是针对 BQ79616的、因此我建议创建一个新的 E2E 主题、询问它是否标记为616。 这是为了便于未来用户查找此类问题的答案。 最好将该主题拆分为一个有关 BQ76952的主题和一个有关 BQ79616的主题、因为大多数用户首先会根据器件型号在该论坛中进行分类。 我不太擅长 BQ79616、但我不太擅长 BQ76952、因此通过创建一个新主题、您也应该会获得比我为该芯片提供的答案更好的答案。 希望这对您有所帮助!

    此致!

    A·内德尔费尔德