This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:LTspice 模型

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM5149-Q1, LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244418/lm5148-q1-ltspice-model

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5149-Q1LM25149-Q1

我正在研究将 LM5148-Q1用于 CCCV 电池充电器、为此、我想使用 ltspice 模型。 我在主产品页面上找不到它、这是不是可用的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Timber,

    请使用 LM5149-Q1或 LM25149-Q1 PSPICE 模型。  

    这些是类似的器件、您只能使用或 GND AEF 相关引脚。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    我试过 LM5149-Q1和 LM25149-Q1的两种模型、但它们似乎不能与 LTSPICE 配合使用。 我得到"未知 SPICE 器件类型"1"错误、根据我的发现、这可能意味着这些模型被锁定 、 仅可用于 PSPICE。 是这样吗? 如果可以、是否可以获取这些模型的 LTSPICE 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    木材、  

    我们发布加密模型、由于内部电路、如果没有 NDA、我们无法共享未加密的模型。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、我该如何获得 NDA 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    木材、

    我认为我们需要 离线观看、您的电子邮件是什么?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、那很好、我的电子邮件是:t.lock@forze-delft.nl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    -奥兰多