This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:充电器默认为供电系统、不会为 LiPo 电池充电。

Guru**** 2386250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243782/bq24250-charger-defaults-to-supplying-system-and-does-not-charge-lipo-battery

器件型号:BQ24250

大家好!

我希望您能帮助我解决 BQ24250中出现的一些不稳定行为。 我有一个~供电设备、该设备具有 M Ω 450mA 电流消耗。 它由标称电压为3.7V 的2.5Ah 锂聚合物电池供电。  由于电池没有自己的 NTC、在 R15处放置一个 NTC。 为系统供电的网络为 V Charger_Out。

该器件可识别何时连接到两种类型的充电源、例如 PC 或台式 PSU (最大500mA)或带 U26、27和28的壁式适配器(2A)。

 BQ24250充电器配置为以1A 电流通过249 Ω R21为锂聚合物电池充电。  我使用 Keysight 34460A DMM 监控直接进入电池(J3)的电流。

当我连接 USB 充电器时、系统通过 BQ 供电、无论电池是 专用充电端口(DCP)还是 标准下行端口(SDP)、都没有电流流入或流出电池。 我的猜测是 BQ24250默认设置为电池已充电并为系统供电的状态。 这也可以通过连接到 BQ 的 BAT_STATUS 和 BAT_CHG 的两个上拉电阻(R45和 R46)来验证。 在该非充电状态下、两个状态引脚为开路(或高阻态)。

如果我连接 USB 并等待几分钟、大约7分钟、充电将开始。 它恰好以500mA 开始充电。 在500mA 充电10分钟后、充电率略微上升至580 -600mA、然后慢慢下降。 我目前正在描述剩余充电的表现、因此我应该了解下面屏幕截图中定义的终止电流的后续信息。

我主要关心的是为什么开始充电出现延迟? 考虑到在运行系统和为电池充电时 BQ 可以提供2A 电流、为什么不以1A 电流充电?

希望社区有这个问题的答案,或者让我开始在哪里寻找. 如果需要进一步说明、请告知我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您提到无论输入是 DCP 还是 SDP、行为都是相同的。 您是否确认 EN1输入被正确驱动为高电平或 GND 以相应地设置输入电流限制?  

    此外、当您尝试开始充电时、电池的电压是多少? 根据提供的信息 tt、BQ24250最初可能会检测到电池已充满电、因此在其电压下降一定程度之前不会尝试为其充电。  

    此外、如果可能、您是否可以在连接 USB 输入但电池未充电时共享 I2C 寄存器1和2的读取状态?

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的回复。

    我找到了这个问题。 我是否错误地将 R15 (板载 NTC)从电路中移除、因为这肯定是导致某种电池检测问题的原因? 我不太确定充电为什么会随着时间的推移而产生干扰。

    通过正确放置 NTC、我现在幸运的是、当连接到 DCP 时、充电电流为1A!

    此致、

    埃文