Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 大家好、我在想是否可以获得有关 BQ24610组件值的一些指导。 我已附上了我认为正确的原理图、但只需要对这些价值观有所帮助。 我正在充电6S LiPo @ 2.9A,任何帮助都是非常感谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
周老师、您好!
我建议查看 BQ24610原理图检查清单 BQ24610_BQ24650_BQ24650.pdf Schematic_Checklist。
此致、
Christian。