This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760:调整 TPS3760A012DYYR 上的迟滞

Guru**** 2391345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247695/tps3760-adjust-hysteresis-on-tps3760a012dyyr

器件型号:TPS3760

您好!

是否可以调整 TPS3760A012DYYR 上的迟滞?

如果是、您能否介绍原理图?

 

我的客户使用以下示例规格之一:

  • 感应电压:典型值24V
  • 阈值:17.2V (典型值)
  • 迟滞:17.2-14.8 = 2.4V (典型值)还是14%?

他们想使用 TPS3760A012DYYR、但迟滞为2%。  这就是我们提出问题的原因。

谢谢、此致、
服部美