This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:TPS7A8400A:工作温度评估

Guru**** 2390120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247543/tps7a84a-tps7a8400a-working-temperature-evaluation

器件型号:TPS7A84A

大家好、

 电路应用的条件、输入为1.2V、输出为0.9V、VBIAS 的电平为3.3V、负载电流为2.75A、 并且热仿真显示 LDO 振铃温度约55 -65°(考虑到周围加热器件对环境温度的影响)、您能帮助评估此应用是否合适吗?数据表中只有 TA = 25°时的数据和特性线; 客户担心 TA = 65时 LDO 是否可以正常工作 并且不超过 建议运行条件

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    使用 JEDEC 热指标、结温将为65C +(1.2V - 0.9V)* 2.75A * 43.4C/W = 100C。 很容易超过 JEDEC 标准的热性能、因为用于 JESD51-7的高 k 电路板布局没有进行过很好的热优化、因此它完全在建议的工作条件范围内。   

    此致、

    尼克