This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP EP:

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TPS732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247559/tps73233-ep-tps73233-ep

器件型号:TPS73233-TPS73233 EP
主题中讨论的其他器件:TL431TPS732

我们是否可以通过使用从 TL431 IC 获取的电压基准来交叉检查此 IC 的温度漂移?

后者仅表明、它是一个低温漂 IC、但没有给出值、而 TPS732已给出了一个值、在直方图中、最大为每摄氏度正负70ppm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    这些器件不相关、不能用于交叉检查。 我们的大多数器件没有漂移数据、因为我们没有表征正常工艺流程中的漂移。 当器件用于依赖于漂移的应用时、像此类器件的某些器件会有额外的数据。

    此致、

    尼克