This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:UCC25800的填充增益曲线

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246998/ucc25800-q1-populating-gain-curve-for-ucc25800

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC25800UCC25600

您好、我想知道 UCC25800的运行频率高于谐振频率是可行的(我将从1/2.Pi.Sq.RT (LR.Cr)获得我的 FR)、并且 FSW 可通过选择 RT 电阻器直接调节。

问题:如何计算这种情况下的增益、我想在 FSW>FR 的工作条件下绘制 Fn 与增益曲线、我浏览了 UCC25600 的文档并找到了增益等式、 但这用于初级侧调节、这些公式是否有助于我选择次级侧谐振的条件。  

根据上述 SNIP、很明显、当 fsw 小于 FR 时、增益将是平坦的、但几乎是恒定的、当 fsw 大于 FR 时、该条件的增益将是怎样的。

请询问我的问题中是否漏掉了任何详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出调节取决于 LM/LR 的比率、如下所示。 下面的示例显示了初级侧谐振、但也可用于次级侧谐振。  

    此致、  

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率误差是否以 Fn (B/w Fsw 和 FR 比率)为基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "频率误差"是指远离目标谐振频率、FR。

    史蒂夫