This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:带多路复用器的交流电容器

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246772/hd3ss3220-ac-cap-with-mux

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我们知道、TX 端需要交流电容器、但由于两者之间有多路复用器、

请 内部检查、

关于红圈、我们是否仍需要在 USB 集线器 TX 处添加交流电容器(必需的)、或者另一侧的100nF 就足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    感谢您的提问。

    器件右侧的100nF 就足够了、因为布线会直接通过多路复用器。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SLW、

    100nF 应该放在多路复用器左侧的右侧?

    由于多路复用器在通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    USB 规范指示交流耦合电容器应在75-265uF 范围内。 由于信号直接通过多路复用器传输、因此 仅将交流耦合电容器放置在右侧是有效的。 话虽如此、唯一的要求是交流耦合电容器在75-265uF 范围内、因此可通过几种方法来满足此要求。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、 Stanton:

    抱歉、我不确定您刚才所说的是什么意思、

    您是说两侧都正常还是就在右侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    任何一侧都可以正常工作。  如果在 两侧都放置电容、 则需要外部电阻器端接网络来恢复正确的偏置电压。

    此致!

    斯坦顿