This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320的问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247854/ucd90320-questions-of-ucd90320

器件型号:UCD90320

尊敬的团队:

如果 UCD90320仅用作电压监视器、也就是说、它仅使用 AMON[24:1]的 ADC 接口、那么它还需要烧录软件代码、对吗? 如果器件没有代码、则会影响 PMBus 无法扫描器件、对吧?

...

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您必须对 UCD 进行编程、因为系数部分没有默认设置。

    此致

    颐和