This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:未按预期退出冷启动

Guru**** 2508915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247228/bq25504-not-coming-out-of-cold-start-as-expected

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: BQ25570

让 BQ25504正常从冷启动模式中脱离时、我们会遇到一些困难。 我们有一个由 BQ25504供电的低功耗蓝牙设计(附上原理图)、该设计可为连接到 P2的220F 3.8V 超级电容器充电。 在负载关闭的情况下、系统似乎会卡在冷启动模式下、即使使用充满电的超级电容器、直到我们在面板上发出非常明亮的光。 然后在10秒至10分钟的不确定时间冷启动结束且正常充电开始后、系统能够在正常日光下工作并为超级电容器充电。

我们进行了一些示波器测量(随附)、连接工作台电源来代替面板、连接220u 来代替超级电容器以检查电路是否正常运行-关键字:  

迹线 A:示波器上的 VS 和 VBAT 具有相同的0ref、即它们在 PFET 打开后大致相同。
迹线 B:当电路板工作以恢复 VS 时、VSOL 下降。
迹线 C:可能错过了那个时基的一些开关尖峰。
跟踪 D:不确定 VRDIV 在做什么。

我们测试工程师的说明:
"这里是来自太阳能系统的一些示波器迹线。 我安装了一个220uF OSCON 电容器、并将超级电容器保持断开状态。 我  将工作台电源连接到 VS 并将其从0V 缓慢升高、从而使电路板正常工作。 当该电压达到约1.8V 时、VRDIV 引脚开始以555Hz 的频率脉动。 在我断开工作台电源后、VS 会被泵送至>3V。 该处理器被编程为实时代码、因此、一旦它运行、它将每1500ms 唤醒一次、并在返回睡眠之前运行接收器52ms、导致 VS 在拉动电流时迅速下降至大约每1500ms 2.2V、然后在~60ms 内恢复至>3V。 太阳能电池板朝向窗户、如果我把手放在窗户上、电压下降、一切停止。 "

我们已检查了是否存在影响运行值的焊剂残留、这似乎没问题。  

您对我们为什么看到这个以及我们如何解决这个问题有任何疑问吗? 当前理论-面板太小(尽管使用计算电子表格、我们应该具有大约2倍的最小面积)、超级电容器对于应用来说太大、器件未在所需的水平上运行 (VBAT_UV 设置得过低、只能设置为1.7V 而不是2.2V、但我们认为这不会对我们看到的结果产生影响)。 我们应该使用散射器件吗? 我看到过有评论说 BQ25570更合适吗?

谢谢!

.e2e.ti.com/.../Print-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、似乎标注从轨迹上遗漏了:

    迹线 A:示波器上的 VS 和 VBAT 具有相同的0ref、即它们在 PFET 打开后大致相同。


    迹线 B:当电路板工作以恢复 VS 时、VSOL 下降。


    迹线 C:可能错过了那个时基的一些开关尖峰。


    跟踪 D:不确定 VRDIV 在做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    感谢您提供的所有信息。 我有几个问题来进一步澄清情况。

    我  通过将工作台电源连接到 VS 并从0V 缓慢升高来使电路板恢复正常工作。 [/报价]

    -此时面板是否连接到 V_SOL ? 2.76V 原理图中提供的面板 VOC 应该足以使器件启用而无需手动为 VS 提供1.8V 电压。

    -您能在施加1.8V 之前确认 V_SOL 吗?如果有电流被拉了多少? 此外、在应用 V_SOL 之前、您能否提供一段时间内 VSTOR 的捕获。

    Unknown 说:
    系统似乎在冷启动时卡住,负载关闭,即使使用充满电的超级电容器,直到我们在面板上发出非常明亮的光。

    在负载关闭的情况下,预计消耗多少电流?

    -系统通常处于冷启动状态、直到 VSTOR 从输入升压上升到典型的1.8V。 这告诉我、从 PV 获取的电能很小、或者 VSTOR 电容器上有电流限制、  

    Trace D:不确定 VRDIV 在这里做什么。

    VRDIV 正在为 VBAT_OV 和 VBAT_OK 生成基准电压。 这是在低占空比下完成的、以减少电流消耗。 数据表的第8.3.5节("纳瓦级功率管理和效率")更详细地描述了此行为。

    Trace C:可能错过了使用该时基的一些切换开关尖峰。

    此行为是意外的。 迹线 C 和迹线 B 之间是否存在导致这些尖峰的差异? 它们似乎表明 VIN 远高于或远低于预期。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    VBAT_UV 需要设置为高于  

    假设您使用 VBAT_OK 关闭系统负载、在 VBAT_UV 小于1.95V 的情况下、当电压降至 VSTOR_CHGEN 以下时、充电器将始终返回到冷启动状态。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff、我们根本不使用 VBAT_OK。 我们需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    VBAT_OK 的作用是只有在电池状况良好时才启用/禁用系统负载(或从 VSTOR 到系统负载的串联 FET)、以便 VSTOR 不会崩溃到冷启动状态。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff -我们在进行内部电源监控、如果它低于高于 VBAT_OK 的阈值、则会进入深度睡眠模式、这应该包括在内。 它在使用充满电的电容器从深度睡眠模式中挣扎着、所以我们认为这可能与您建议的 VBAT_UV 设置有关。  

    祝你一切

    顺利 卡尔