This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:2节电池寄存器3默认值1A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247193/bq25672-2cell-register-3-default-value-1a

器件型号:BQ25672

大家好、

我们要对2节锂电池使用 BQ25672、寄存器3的值由外部电阻器决定、外部电阻器为2S 1.5M、对应的电流应为2A、 但实际值为1A。 请帮助告知此问题的原因。 下面是供您参考的过程。

非常感谢。

威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    数据表中有一个拼写错误。  所有电芯计数的默认值为1A。

    此致、

    杰夫