This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17506Q5A:ESD 数据

Guru**** 2769935 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17577Q5A, CSD17506Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247636/csd17506q5a-esd-data

器件型号:CSD17506Q5A
主题中讨论的其他器件:CSD17577Q5A

您好!

我在 DS 中找不到 ESD 数据、您能提供吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    谢谢咨询。 CSD17506Q5A 通过500V HBM 和2000V CDM。 CSD17506Q5A 是一款较旧、成本较高的 FET。 推荐的替代产品是具有相似导通电阻和更高栅极电荷的 CSD17577Q5A。 它通过了750V HBM 和2000V CDM。 CSD17506Q5A 目前没有 EOL 计划、但此设计仅需告知您有一款成本更低的替代产品。

    谢谢。

    约翰·华莱士

    TI FET 应用