This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:IQ 测试条件

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36274, LM3642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247327/lm36274-iq-test-conditions

器件型号:LM36274
主题中讨论的其他器件: LM3642

大家好、  

只是想了解以下两个参数之间的区别吗?  这意味着"设备不切换通过模式"?  谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我可以知道这两个数据来自哪里吗? 我在 LM36274数据表中找不到相关信息。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    它应该是 LM3642。 抱歉

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    I_SB 表示使能寄存器<0x02>的模式位 Bit0&Bit1为0x00时的输入待机电流。

    I_Q 表示器件启用时的静态电流、但输出电压不需要器件进行开关。

    BR、Jared