This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请交流/直流电源解决方案

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247624/request-ac-dc-power-supply-solution

主题中讨论的其他器件:UCC28742

您好!

我在电路板中设计了交流到直流电源。 请根据以下要求与我分享解决方案-

1.输入电压-(85到264)VAC  

2.输出电压- 12VDC/10A (输出可在10V 至18VDC 之间调节)

功率-120W

线路调节- 1%

6.负载调整率- 1%

纹波- 50至150mV

8.效率-80%至90%

9.隔离- 有

保护功能-过流保护、短路 保护、过压保护和过热保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    对于此输出功率、您可以采用反激式或 LLC 拓扑。 对于反激式器件、我们根据您的需求提供了多种选择。 下面是一些选项:

    1. UCC28742+UCC24612 -这是一种谷底开关反激式同步整流器(SR)控制器。 UCC28742是一款具有更高整体效率的谷底开关反激式控制器。 您可以在 此处的谷底开关上看到更多内容。  

    UCC28C52+UCC24612 -这是通用 PWM 控制器+ SR 控制器。  

    如果您的应用需要 PFC (功率因数校正)、则可能需要考虑 LLC 解决方案。 PMP8920 参考设计似乎正是您需要的。 集成度更高的 LLC 控制器可以是 UCC256402。 这与 UCC28056 (PFC 控制器)+UCC24624 (双 SR 控制器)结合使用、能够满足上述要求。  

    如果您不熟悉 LLC 拓扑、我 这里有一个简短的介绍视频。

    我希望这有助于您快速入门。