This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:EVM 电路问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246670/tps51396a-evm-circuit-problem

器件型号:TPS51396A
主题中讨论的其他器件: TPS51396

您好!

我购买了一个 TPS51396A EVM。 在其用户手册中、有该 EVM 板的原理图、

但是、R2、R3和 C13元件不在 TPS51396A 数据表的参考设计电路中。 我在数据表中也没有找到关于这3个元件的任何说明。

那么、这里这3个组件的功能是什么? 在什么情况下需要它们?  我是否真的需要将它们包含在我的应用电路中?

谢谢你。

/罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、R3/C13是 RFF 和 CFF (数据表中的表8-2)、用于改善瞬态性能(对于高瞬态响应要求、如果瞬态满足要求、无需使用)、通常可以去除 RFF、只有填充 Cff 没问题。 对于小于2.5Vout 的电压、也无法安装 Cff。 如果 Vout >2.5V,则47pf 到100pf 为 Cff 的常见值。

    R2保留用于环路波特图测试、如果不进行波特图测试、则可以将其删除。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yudchang、

    感谢您的详细解释。

    我在该 EVM 上进行了一些测试。 测试条件如下:

    输入:12V

    输出设置为5.2V

    由于将1 Ω 负载电阻器连接到输出端、因此负载电流为~5A。

    功率电感器会变得非常热。  这是正常的吗? 如何降低电感器的温度?

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,LU

    您能帮助分享所用电感器的规格信息吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、在将 Vout 更改为5.2V 后、您需要将电感器更改为更大、以降低电感器峰值电流、可以参阅数据表以了解建议的电感器值。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yudchang、

    感谢您的提醒。 我忘记更改电感器。

    然后使用 ASPIAIG F5020 1.5uH 替换默认值。 F5020的规范如下:

      

    另一个测试条件保持不变。 我使用热量计来测量温度、读数约为61C 度(室温约为28°C、静止空气)。  

    它比默认电感器的温度低、但如果与上述数据表曲线相比、此温度似乎仍然过高。

    有什么建议吗?

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    我的同事很快会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、电感器数据表中的温度并不表示温升@不同的负载。 它仅显示了电感值与温升之间的关系。

    从测试结果中可以看出、它不是高值、如果您要降低电感器的温度、则可以选择更低的 DCR 电感器。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yudchang、

    我不确定我是否理解了您的观点。

    曲线图显示了2组数据、一组是电感值与负载电流间的关系、以蓝色绘制;另一组是温升与负载电流间的关系、以红色绘制。 我在图片中没有看到您提到的电感值与温度的曲线图。  

    你说的"非高价值"是什么意思? 您是说  EVM 上的 TPS51396的61C 度正常吗?

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、抱歉标出了一个拼写错误、那就是直流电流与负载、以及饱和电流与电感器值下降、实际上电感器温升也与交流损耗相关、因此我们无法使用图表来评估热性能。

    根据经验、61C 不是一个较高的值、我曾提到、如果您要降低它、2.2uH 的 DCR 较低应该会有所帮助。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yudchang、  

    感谢您的澄清。

    较大的电感器值通常会导致较大的 DCR、因此很难找到一个可以同时实现这两个目的的器件。 但我可以先尝试一些不同的设置。

     EVM 的用户指南中 有一张热像图、显示了 IC 在8A 负载下的温度。 不过、我在文档中找不到功率指示器的温度。 您是否测试了许多电感器温度、因此我可以在对 EMV 和我自己的硬件进行的进一步测试中作为参考?

    /罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、抱歉、我们没有赶上电感器热性能、但它应低于 IC。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我首先可能会尝试在相同的条件下重现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 好的、感谢您的理解