This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:LMR54410F 电感器选择计算支持

Guru**** 2386250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247034/lmr54410-lmr54410f-inductor-selection-calculation-support

器件型号:LMR54410

您好!

根据计算、我们得到了大约9.78uH 的电感器值、而根据测试台、我们得到了大约12uH 的电感器值、

webench.ti.com/.../26

根据数据表、它大约为15uH、

请帮助我们提供计算指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我将检查并稍后返回。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha 您好

    在数据表中、我认为表9-2中15uH 的 Vin_max 为36V、而 Fsw 为1100kHz。 在计算中、Vin_max 为24V、不确定 Fsw 是多少。

    对于 Webench、如果根据计算结果 LMin 为9.78uH、我认为12uH 是可接受的值。  

    谢谢、此致。