This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:LP55231

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247622/lp55231-lp55231

器件型号:LP55231

我想使用 LP55231通过共阳极驱动12VDC RGB LED 条。

我需要使用 LP55231进行电路设计、以使用 MOSFET 驱动12VDC RGB LED 灯条

您能否为此发送参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mane:

    很高兴听到您的声音!

    但很遗憾、LP55231不能 为输出引脚提供12V 直流值、Voutput 的值是 VDD + 0.3V、其中最大值为6V。

    您能否和我分享一下有关您的 LED 条的更多详细信息、如原理图、这样我就能找到更适合您的器件。

    谢谢!

    Br、

    伊夫·李