This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6984:可以使用 TLC6984实现48位全色表示吗?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6984

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247196/tlc6984-is-48-bit-full-color-representation-possible-with-the-tlc6984

器件型号:TLC6984

TLC6984是否可以实现48位全色表示?

我知道 TLC6984可以为所有 LED 的每个 RGB 指定唯一的 PWM 占空比。

它的占空比可设置为16位。

哪个寄存器会按照数据表中的图8-27进行解释。 是这样吗?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    TLC6984支持模拟调光(3位全局调光控制和8位颜色亮度控制)和16位 PWM 灰度控制。 每个像素包括 R/G/B LED、因此像素可以实现48位灰度控制。

    如果要实现16位 PWM 灰度(每像素48位)、请将每个 R/G/B 通道的16位数据写入 SRAM。

    并使用以下公式设置寄存器(K = 16!!!)。 您可以下载生成工具来计算它们。  

    我能知道您希望在哪种应用中使用此设备吗?  

    Br

    徐默奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:

    感谢您的答复。
    作为一个应用、我们计划将其用于 LED 显示屏的驱动板。
    结论是、使用四个菊花链可以实现64×64像素/48位全色表示。 伟大的设备,伟大的规格! 

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    听起来 TLC6984适合您的应用! 您是否需要汽车级或商用版?

    可从以下链接下载 EVM 板和一些白皮书、我希望它能有所帮助~

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160761/faq-how-to-master-lp589x-tlc698x-devices-with-led-display-applications-within-five-minutes

    如果您需要任何支持、请联系我们。

    Br

    徐默奈