请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2765 我们已在多个 EVM 上使用了 LM2767、并想将其替换为 LM2765。
输出负载小于1mA、仅驱动3-5个外部 FET 的栅极、输入压摆率非常慢。 我们需要从3.3V 电压轨生成9.9V 电压、因此我们已将其配置为触发器。
您认为此更改有任何问题吗? 我知道占用的空间不同、因此需要将启用引脚适当绑定。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.