This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2765:替换 LM2767

Guru**** 1211030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2767, LM2765
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247384/lm2765-replacing-lm2767

器件型号:LM2765

我们已在多个 EVM 上使用了 LM2767、并想将其替换为 LM2765。

输出负载小于1mA、仅驱动3-5个外部 FET 的栅极、输入压摆率非常慢。  我们需要从3.3V 电压轨生成9.9V 电压、因此我们已将其配置为触发器。

您认为此更改有任何问题吗?  我知道占用的空间不同、因此需要将启用引脚适当绑定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck、您好!

    通常、该方法应立即生效。 较大的差异是开关频率较高、因此可以减少使用的陶瓷电容器、但也应与10uF 电容器配合使用。

    此致、
    布里吉特