This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:S-CONFIG 引脚

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247367/tpsm82913-s-config-pin

器件型号:TPSM82913

您好!

我们在  设计中使用 TPSM82913RDUR 电源模块来进行12V-3.3V 和12V-5V 转换。 我们想知道 S-CONFIG 引脚的用法。 数据表中提供了 S-CONFIG 引脚的工作模式列表。 根据数据表、器件同步是否需要外部时钟信号?  由于我们不会在设计中提供任何外部时钟信号、因此我们将仅提供用于启用器件的配置。 我们还想了解 S-CONFIG 引脚的电压电平。 请提供适合我们设计的最佳工作模式。

 

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您实际上可以在数据表7.3.1中找到 S-CONF 的详细信息、该表显示了使用 S-CONF 引脚的不同接地电阻器的不同配置。 它不需要外部时钟信号。

    裕昌