This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:LM2676SD-5.0/NOPB 开关节点波形

Guru**** 2814145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247035/lm2676-lm2676sd-5-0-nopb-switching-node-waveform

器件型号:LM2676

大家好!

我目前正在使用 LM2676SD-5.0/NOPB 进行设计、它在开关节点(引脚12和13和14)上有一个有趣的波形。这个问题目前发生在10个 PCB 中的1个上、似乎与组件无关、而是 PCB 本身的一部分。 我想也许这里的人会认识到这个波形。 我最近猜测的是二极管/稳压器的接地连接、但遗憾的是无法确认。 这里还有一个大问题、就是线圈会随着时间的推移而变热。  



此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    什么是工作条件(Vin、Vo、IO)? 您能否提供另一个正常 SW 波形和原理图?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    什么是工作条件(Vin、Vo、IO)? 您能否提供另一个正常 SW 波形和原理图?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的答复。 输入电压为24V、输出电压= 5V。

    这些电路板上的线圈似乎存在故障。 预期的电感应该是33µH、但远低于该值。 我们更换了线圈、似乎这是问题的根本原因。 我检查了线圈、该线圈的电感小于3µH、

    此致、Alex。