This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:SET0与放大器;SET1

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1, ADS7138-Q1, TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245844/tps3850-q1-vil-of-set0-set1

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7138-Q1TPS3435

参考 TPS3850-Q1 (看门狗)的数据表时、VIL 为0.25V。

参考数据表时、ADS7138-Q1 (ADC) GPIO 引脚的 VOL 为0.2 x AVDD (因为 AVDD 是3.3V)=0.66V

我们的目的是将 ADS7138-Q1的输出连接到 TPS3850-Q1的 SET0和 SET1引脚。 (作为图像)

由于它的0.25V 电压、我们无法连接它。
 
我的问题如下。
 
1) 1) TPS3850-Q1的 VIL 是否为0.25V、请仔细检查和更新。?
 
2) 2)如果 该值正确、请分享用于驱动"SET0和 SET1"引脚的参考原理图?
 
3)在另一个 WDG 计时器 IC (TPS3435)的数据表中、我们发现 VIL 为 0.3* VDD VIH 为 0.7* VDD 与此类似、 TPS3850-Q1 VIL 是0.25* VDD 还是不请确认?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delish、您好!  

    VIL 0.25V 设定点正确。 在这些情况下、我建议使用外部 FET 作为开关来将引脚驱动为低电平。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您的澄清。 是否可以共享外部 FET  电路的参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delish、您好!  

    我将在今天结束时提供一个示例。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、您能为更低的  VIL 值提供一个相同的替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delish、您好!  

    通常使用类似以下内容的器件将引脚驱动为低电平或高电平。 很抱歉、我不了解您正在寻找哪种替代方案?