This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:数据表说明

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246321/tps55340-data-sheet-description

器件型号:TPS55340

尊敬的支持部门:  

在 TPS55340数据表中、  

在表5-1.  

对于 NC 引脚"被保留的引脚、且必须被接地"。

在第3页中、图5-1声明"TI 建议将 NC 与 AGND"

另外对于 SYNC 引脚、"如果未使用、该引脚应连接到 AGND。"

我有一个可以使所有这些 NC 和 Sync 引脚悬空的设计。 我们观察到、90%甚至95%的电路板都在工作。  

我们不知道 NC 和 SYNC 引脚无接地是否会导致产量问题。  

NC 或 SYNC 无接地的可能性会导致该升压芯片发生故障。  

输入为12V、输出为30V。  

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    建议将所有 NC 连接至 GND 并端接所有数字输入引脚、以使器件安全运行。

    如果您不遵循这些建议、我们不会提供有关失败可能性的信息。

    在噪声环境中、故障风险肯定会更高、但说实话、我不认为在第一次开启时、故障率已经是10%。

    如有其他问题、请检查您的系统。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:  

    我将在更新电路板后修复设计。 我将从其他角度检查电路板。  

    非常感谢。

    大卫