请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 尊敬的支持部门:
在 TPS55340数据表中、
在表5-1.
对于 NC 引脚"被保留的引脚、且必须被接地"。
在第3页中、图5-1声明"TI 建议将 NC 与 AGND"
另外对于 SYNC 引脚、"如果未使用、该引脚应连接到 AGND。"
我有一个可以使所有这些 NC 和 Sync 引脚悬空的设计。 我们观察到、90%甚至95%的电路板都在工作。
我们不知道 NC 和 SYNC 引脚无接地是否会导致产量问题。
NC 或 SYNC 无接地的可能性会导致该升压芯片发生故障。
输入为12V、输出为30V。
谢谢!
大卫