This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:如何对 TPS53688器件执行批处理编程

Guru**** 2389910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244037/tps53688-how-to-do-batch-programming-for-tps53688-devices

器件型号:TPS53688

您好、TI 专家!

我在设计中使用了3个 TPS53688器件、并且安装在同一 PMBus 上、地址不同。

我可以通过项目文件(xml 格式)单独对它们进行编程、但编程需要较长时间。

如何对其进行批处理编程? 看起来使用"系统文件"进行批处理编程无法正常工作。

请提供建议。

谢谢

新生儿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    您可以在 Fusion GUI 中生成 NVM 配置脚本、方法是在器件配置菜单中转到"File"->"Export"、然后选择"NVM 配置脚本"。 这将允许您使用 PMBus 命令生成.csv 文件以直接对器件的 NVM 进行编程。

    对于多个器件、您应该能够在系统视图中转到"File (文件)"->"Export to MFR Script"(导出到 MFR 脚本)。 这允许生成一个 xml、以便对整个板进行批量编程。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    我的设计中有3个 TPS53688器件。

    1.使用 Fusion GUI 7.9.3可以扫描这些器件,但即使我不做任何修改,当我关闭 Fusion GUI 时,它需要我确认对器件的更改。 这是 Fusion GUI 问题吗?

    2.要生成 MFR xml 文件进行批量编程,是否正确选择了以下选项?

    3.打开"Manufacturing app"时、它是否会扫描在线 TPS53688器件? 如果是、在何处检查这些设备是否已正确扫描?

    4.从"制造应用程序"加载后,所有的配置都被存储到 NVM 中,不需要进一步的操作,对吗?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neo、

    1. Fusion GUI 警告 可能硬件更改可能尚未位于 NVM 中、因为自 GUI 启动后未检测到"store to NVM"命令。 如果您尚未对硬件进行任何更改、则忽略该消息。

    2.导出到 MFR GUI 脚本文件:建议"导出前存储默认值"、以确保硬件 和 NVM 中的配置同步。 由于我们将 USER_NVM 导入到器件的 NVM 中、因此不需要"导入后添加存储默认步骤"。  

    3.将 MFR 脚本加载到 MFR GUI 后、点击"Start"按钮时、GUI 会扫描是否有器件。  如果器件的地址匹配脚本中定义的地址、将开始导入配置。 如果地址不匹配 、则报告故障(未找到器件)。

    4.导入后、如果成功、配置将在 NVM 中。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    1.实际上、在器件配置页面下、甚至在进行任何修改后存储到 NVM、 然后在关闭 Fusion GUI 时、它 仍会发出警告。 希望这个警告也可以忽略。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neo、

    如果您已经这样做、请忽略这些警告。 我们将在 GUI 中修复警告。

    谢谢。此

    致、 安妮·恩戈 德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安妮。