This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995:对负载电流上没有电流限制的最大电流的估算

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22995

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247236/tps22995-estimation-of-max-current-on-the-load-current-which-doesn-t-have-current-limit

器件型号:TPS22995

大家好、

TPS22995是3.8A 负载开关、但它没有电流限制。 3.8A 来自哪里?

是否估算为 Rdson (max)* ILOAD * ΨJT <热关断阈值?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    TPS22995 数据表 在第6.1节"绝对最大额定值"中列出了 Imax。 您是否想知道超出此电流的特定电流限制/后果的机制?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:  

    我们根据最高环境温度(125C)和以下公式指定最大额定电流:  

    (TJ-Ta)/Δ T = I^RΘjA 2 ×Ron

    这将允许该器件驱动3.8A 电流而不触发热关断温度(170C 典型值)。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    谢谢! 这是我想知道的。 我忘记了平方电流。 我知道温度的关键是125°C 和 RΘjA°C

    此致、

    林市