This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ Studio "无法创建零件控制"

Guru**** 2590730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242505/bq78350-bq-studio-failed-to-create-parts-control

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好
我将尝试使用 BQ78350的最新 srec 文件来更新固件。
我遵循了评估板用户指南、现在、
在 BQ Studio 中、当我打开固件窗口时、会显示"Failed to create parts control"
我附上了一张屏幕截图。
如果您想了解有关如何解决问题以便我可以更新固件的任何帮助、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lemuel,

    安装的某些文件可能已损坏

    卸载 bqStudio、删除 c:\ti\BatteryManagementStudio、然后重新安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希利什,你好!

    我已尝试按照建议卸载并删除文件夹。

    然后重新安装 BQ Studio Stable、 它未解决问题。

    再次按照步骤并尝试 BQ Studio 测试版,仍然 没有解决问题。

    然后,我 尝试 重新安装 BQ Studio stable 和 测试版单独,但使用注册表 清理程序 和 PC 重新启动之间的每次安装.

    我在固件窗口中仍然收到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lemeul:

    您使用的是什么操作系统? 看起来不像是您附加了器件并正在通信、与 BQStudio 通信的器件是否存在相同的错误?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉响应延迟。

    我的操作系统是 Windows 10专业版、版本21H2。  

    在连接到电路板时、BQ Studio 似乎没有任何其他错误。

    我已经附加了另外两个屏幕截图、显示了寄存器和读数。



    您提到、 通信中可能缺少一个器件。 能否详细说明一下具体的含义。 (硬件还是软件组件?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lemuel,

    得到该错误时、是否连接了 bq78350?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我收到错误时、bq78350已连接。
    如果在 BQ Studio 启动时未连接、它不会自动检测芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lemuel,

    您目前是否在使用 v0.05的 bq78350? 您要更新到哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试更新到从网站下载的固件、最新版本似乎是 BQ78350-R2。

    由于我没有获得任何电池电压的读数、因此建议使用更新的固件。

    同样无法更改寄存器值、尝试将电池节数从默认值3更改为8时、读数停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lemuel,

    无法获得电芯电压读数的问题很可能是由于配置问题或连接不正确。

    如果您的连接正确、下面是"部件控制"问题的权变措施。

    1. 断开 bq78350 EVM、然后启动 bqStudio 并手动选择 bq78350 v0.06
    2. 然后单击仪表板上的绿色文本、关闭仪表板刷新。
    3. 打开固件选项卡
    4. 此时连接 bq78350 EVM 并尝试对
    5. 然后在编程成功后重启 bqStudio。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shirish:

    我尝试过这些步骤、但固件窗口是相同的。

    该器件默认配置为使用3节电池。

    最初我 读取了3节电池、当时我尝试将 AFE 电池映射更改为8节电池、  这时、读数停止 、并出现错误"读取数据写入的比较失败"、此错误曾在电子邮件主题中与其他德州仪器支持人员进行讨论、最终 导致尝试 升级固件。

      您指的是 电芯连接是否出现错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shirish:

    我尝试过这些步骤、但固件窗口是相同的。

    该器件默认配置为使用3节电池。

    最初我 读取了3节电池、当时我尝试将 AFE 电池映射更改为8节电池、  这时、读数停止 、并出现错误"读取数据写入的比较失败"、此错误曾在电子邮件主题中与其他德州仪器支持人员进行讨论、最终 导致尝试 升级固件。

      您指的是 电芯连接是否出现错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lemuel,

    其中一位工程师能够重现您的问题。 在手动选择中选择 bq78350 v0.06时不存在此问题。