This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26500:空电池充电

Guru**** 2505595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ26500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246475/bq26500-empty-battery-charging

器件型号:BQ26500

大家好!


我有关于 BQ26500的问题。

如果电池电量耗尽、则在使用 BQ26500时电压不会升高。
你知道吗? 是电流限制功能吗?

此外、我想降低 BQ26500的电流消耗。 是否有低功耗模式?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata-San、

    预充电必须为低电流。 直到大约2.8V 的电流应受到限制。

    提供以下功耗模式

    自动低功耗工作模式−

    活动:< 100 µA

    睡眠:< 2.5 µA

    发货:< 1.7 µA

    休眠:< 1.5 µA

    对于运输或存储、您可以发出命令以设置运输位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish-San:


    感谢您的回答。


    如果以低电流进行预充电、是否由用户控制? 该器件是否自动调节低电流?

    另外、客户告知给空电瓶充电的时候、电压大概是1.5V 左右。
    这也是电流限制造成的吗?

    我还有一个关于低功耗模式的问题。
    这种低功耗工作模式是否需要任何寄存器设置? 或者它是自动设置的吗?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata-San、

    该器件无法控制电流、只能控制 FET 状态(开/关)。

    1.5V 是一种非常低的锂离子电池电压、因此客户可能已经意味着预充电电压的阈值

    系统会自动进入睡眠和休眠模式、