This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:VIH 的最大值、MODE

Guru**** 2529000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247387/tps2116-maximum-value-of-vih-mode

器件型号:TPS2116

尊敬的专家:

数据表指出 VIH、MODE 的最大值为5.5V、但这是正确的吗? 如果是这样、模式高阈值将变化高达4.5V。 另外、我在阅读数据表的其他部分时发现、VIH、MODE 阈值为1V。

感谢您的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takemura-San、  

    MODE 为高电平的阈值是当 MODE >= 1V 时。  

    下面显示的范围是为了展示 MODE 处于高电平和低电平的范围、而不是特定 VIH 和 VIL 触发电平本身的范围。  

    如果 MODE 达到和/或超过 1V、则 MODE 为高电平。 如果 MODE 降至0.35、则 MODE 为低电平。  

    此致、  

    伊丽莎白