This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:TRIP 引脚短接至 GND 或在运行时悬空时的 OCP 阈值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246966/tps53513-ocp-threshold-when-trip-pin-is-shorted-to-gnd-or-floated-while-running

器件型号:TPS53513

您好!

我们要评估转换器设计的故障模式。 我们想知道当 TRIP 引脚短接至 GND 或在转换器运行时悬空时 OCP 阈值是否会变化。

在数据表中、我假设存在以下行为:

  • 如果 TRIP 短接到 GND、则 OCP 阈值变为0A、转换器最终将关断。
  • 如果 TRIP 悬空、则实际禁用 OCP、转换器将继续运行。

您能否澄清一下我的上述假设是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keita、

    该器件将 TRIP 引脚处理为模拟引脚、这意味着它由器件持续监控、以检查其是否高于 OCP 设置。

    话虽如此、根据数据表上的计算结果、如果 TRIP 引脚上有一个连接到 GND 的0 Ω 电阻器、则 OCP 值为1.15A。

    当 TRIP 引脚悬空时、其理论限制是无限的、但数据表建议 RTRIP 将 OCP 设置保持为最大12A。 任何其他东西都将损坏器件。 它的额定电流仅为8A。

    由于这是一个模拟引脚、如果在运行期间更改了电阻器、则会发生变化。  

    谢谢。
    卡勒布