This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:精确的可调节(100mV 至2.5V)基准电压

Guru**** 2814245 points

Other Parts Discussed in Thread: TL432, LM4040, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247222/lm4040-accurate-adjustable-from-100mv-to-2-5v-reference-voltage

器件型号:LM4040
主题中讨论的其他器件:TL432REF35

您好、TI!

我需要设计一个从100mV 到2.5V 的精确可调小基准电压。该基准电压用于升高测量的电压信号、使其适应 ADC 范围。

我的想法是使用 LM4040-2.5V、然后使用一个运算放大器、可以放大或衰减至所需电压的基准电压。 可以考虑的其他设置是 LM4040-2.5V 的分压器后跟一个运算放大器跟随器(请参阅 PICS)。

关于如何构建精确(<1%)电压基准、您是否有任何参考设计? 您是否认为这两种建议配置有任何缺点/优点? 计算总体精度时、我应该考虑什么(LM、Rs、运算放大器-哪个参数...)? LM4040或 TL432更适合此类设计吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否考虑过简单的3引脚串联基准、例如 REF35?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref35.pdf

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我说过的、我要构建的电压基准应该可以调节、在100mV 到2.5V 之间。 实际上、我们使用可由外部电阻器调节的 LT3082、但其精度低于我们的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 我们的团队将审查此情况并在24小时内作出回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了获得小于1%的精度、选择更精确的基准将是最有用的。 LM4040可能更适合这种情况。
    此外、选择电路中使用的精密电阻非常重要、以便基准电压可以保持在所需的精度范围内。
    考虑运算放大器时、请确保选择具有适当失调电压的运算放大器、以确保运算放大器输出端的电压符合预期。

    只要您考虑以上方面、我认为您的原理图没有任何问题。 如果有用、TI 已在此处发布了一段有关使用运算放大器和电压基准来创建可调节基准电压的视频:

    www.ti.com/.../6289331972001