This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP873220-Q1:如何输出默认电压、例如0.8V

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP873220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243206/lp873220-q1-how-to-output-default-voltage-such-as-0-8v

器件型号:LP873220-Q1
主题中讨论的其他器件:LP873220

大家好、

我看到 LP873220是一种 OTP 器件。 因此、如果客户设置 BUCKx_EN 和 LDOx_EN 和 BUCKx_EN_PIN_CTRL 以及 LDOx_EN_PIN_CTRL 高电平、那么在器件每次上电时、它们是否能够通过使能引脚控制输出? 输出电压设置为预期值、例如0.8V、只有在使能引脚设置为高电平时输出才将为0.8V。 是这样吗? 如果 要更改输出电压、如何更改电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是 OTP 器件、因此客户无法进行任何永久性更改。 可以在每次启动时在 EN 之前调整这些设置、否则、它将根据他们购买的任何 OPN 的 OTP 运行。

    可以通过 BUCKx_VSET (0x06、0x07)和 LDOx_VSET (0x0A、0x0B)寄存器更改输出电压。

    谢谢。

    丹尼尔 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    好的 、感谢您的答复。 此设备似乎无法满足客户的需求。 客户需要一个器件、该器件在通电时可以保持其默认电压。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    器件专家目前在下周前不在办公室。 他们会对此进行调查、并在他们返回时与您联系。 请预计他们的答复会有延误。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    我们可以通过足够大的商业案例发布定制 OTP、否则、我建议查看 EEPROM 可重复编程的 LP8764-Q1

    谢谢。

    丹尼尔 W