尊敬的 TI 团队:
10年来、我们一直将 ucc2801用作升压驱动器、现在是 DIP 版本。 由于这已经过时,我们转移到 SOIC 版本,从而进行了 PCB 修改。
我们主要需要电路板与此组件一起运行;一个是将24V 电池升至28V、另一个是从 mA 48V 电池升至56V。
PCB 在两个板上是相同的。 56V 版本可以正常工作。
然而、在采用新封装的28V 版本上、UCC2801似乎没有设法输出50%或0%这一不同的占空比。 它确实可以进行调节、但它通过依次用力和放松等方式来完成该工作。 我加入一张图片来解释这一点...

我们一直在玩 COMP 引脚周围的电容器(请参阅随附的原理图)、但我无法找到原因。 你有什么建议吗?
此致、
埃德加·图农