This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2801:PWM 输出 isn't 已调节

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246781/ucc2801-output-pwm-isn-t-regulated

器件型号:UCC2801

尊敬的 TI 团队:

10年来、我们一直将 ucc2801用作升压驱动器、现在是 DIP 版本。 由于这已经过时,我们转移到 SOIC 版本,从而进行了 PCB 修改。
我们主要需要电路板与此组件一起运行;一个是将24V 电池升至28V、另一个是从 mA 48V 电池升至56V。

PCB 在两个板上是相同的。 56V 版本可以正常工作。

然而、在采用新封装的28V 版本上、UCC2801似乎没有设法输出50%或0%这一不同的占空比。 它确实可以进行调节、但它通过依次用力和放松等方式来完成该工作。 我加入一张图片来解释这一点...



我们一直在玩 COMP 引脚周围的电容器(请参阅随附的原理图)、但我无法找到原因。  你有什么建议吗?

此致、

埃德加·图农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar。

    我检查了 FB 和 COM 引脚之间的补偿器值、发现您选择的值可能不正确。 您可能会面临不稳定问题。 这是一种 II 型补偿器、其理念是增加低频增益并获得适当的穿越频率、以实现良好的闭环调节并快速响应系统中的瞬变或扰动。


    为此、我建议以下几点:(请遵循您的网络视频的相同参考名称)
    -选择1/10的开关频率( fc = FS/10 )。
    -选择较短的角频率补偿1/10的交叉频率 f1 (2*PI*R10*C13)) fc。 这将防止减少相位裕度、从而保持系统稳定。
    -选择更高的转角  频率10倍或以上较短的转角频率(f2=10*PIN=1/ f1 (2*PI*R10*C11))。 这将使环路增益的幅度保持良好的形状并防止任何稳定性问题。 您只需使 C11=C13/10。 具体思路是 C11<<C13。

    检查 您的原理图 C11>>C13 (相反) 。 我仿真了闭环增益和相位响应(见随附)以及 交叉频率太短(fc = 230Hz) )。 您可以做的就是 C11和 C13的开关位置  检查它是否起作用。 或者、您也可以按照上述建议重新设计补偿器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我第一次尝试将 C11和 C13倒置、但没有任何成功。
    我已经完成了计算您已经发现 R10是高电平、所以我确实降低了它到计算值28k 没有成功。  
    此 IC 周围安装了许多组件、因此我们尝试修改/删除了其中的大部分组件、但没有成功。

    但是,根据安装的组件和值,我们有时会得到以下行为:

    您知道这是否正常(我猜不会、因为其他板不会这样)。 事实上, IC 是执行全功率(占空比=50%)然后一定数量的能量脉冲和再次. 这提供28V 输出、但会增加纹波。 您是否有任何想法,为什么 IC 会跳过脉冲/不稳定...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar。

    请参阅随附的针对您的补偿器的建议设计(电流模式控制升压)。 如您所见、环路增益的交叉频率约为 fc = 10kHz 相位裕度约为 77度 。 (相位裕度= 180 fco)

    R10=28K Ω、C13=200pF、C11=20pF